This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC04:SN74AHC04PWR 与 SN74AHC04PWR-M

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC04-Q1, SN74LV04A, SN74LV04A-EP, SN74AHC04-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116356/sn74ahc04-sn74ahc04pwr-vs-sn74ahc04pwr-m

器件型号:SN74AHC04
主题中讨论的其他器件: SN74LV04ASN74LV04A-EP

大家好、

SN74AHC04PWR-M 与 SN74AHC04PWR 有何不同?

市场上有一个 SN74AHC04PWR-M、 我正在检查它是否可以使用。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备由 Rochester Electronics 出售、因此该信息很可能会丢失。 但我想、电气特性是相同的、差异仅在封装中。 (DigiKey 说 MSL 3。)

    SN74AHC04-Q1和 SN74AHC04-EP 完全兼容。 SN74LV04A 和 SN74LV04A-EP 是具有更高驱动强度的同一器件。