This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:如何实现线或逻辑?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A-Q1, SN74HCS05-Q1, SN74LVC1G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115776/sn74lvc1g07-q1-how-to-achieve-wire-or-logic

器件型号:SN74LVC1G07-Q1

您好、专家、

我们能否实现具有以下结构的线或功能? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    TI 不销售 BJT、如果您尝试使用缓冲器/逆变器创建或门、我建议使用以下电路:

    我建议 将 SN74LVC06A-Q1或 SN74HCS05-Q1用于开漏逆变器、 将 SN74LVC1G04-Q1 用于逆变器。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    我仅以 BJT 为例。 在我客户的案例中、他们在芯片内部有用于开漏结构的内部上拉电阻器、但他们希望实现"线或"逻辑。 如果它们将多个引脚连接在一起、是否可以实现? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您指的是什么芯片? 您能否提供原理图? 您在 SN74LVC1G07-Q1之后标记的器件只是一个开漏缓冲器(无内部上拉电阻器)。 使用 我之前的答复中的电路、您可以 实现 OR 函数、其中开漏逆变器的所有输出连接在一起并上拉到 Vcc、然后将输出连接到逆变器。 上面的电路将是一个5输入或门。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sebastian,

    很抱歉让你感到困惑。 实际上、客户不使用来自您业务部门的产品。 但它与漏极开路和线或相关。 那么、我发布这个问题。  

    假设我们的客户使用 的是开漏输出 SN74LVC06A-Q1。 但原理图设计如下所示。 它们能否实现"线或"功能?  

    BR、

    ElecCheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您必须在上拉电阻器之后使用逆变器、以实现或功能、如我的第一个答复中的电路所示。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您只需要一个上拉电阻器。