This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16245:未使用的输入和输出引脚

Guru**** 2773505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115112/sn74avc16245-unused-input-and-output-pin

器件型号:SN74AVC16245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245

您好!

我在 第16页的数据表中读出"将任何未使用的输入和输出端口直接接地。"。

当我将未使用的输出引脚接地时、是否会对器件产生影响?

仅仅将未使用的输入引脚连接到 GND 是不够的?

此致、

Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第16页是 TSSOP 封装大纲。 我没有找到这句话。 您查看的是什么数据表?

    总之、所有引脚都可以是输入和输出。 如果引脚始终是输出(即 DIR 和/OE 从不禁用它)、则可以将其保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读取的数据表版本为" SCES551E–2004年2月–2015年11月修订"

    您的意思是  

    当 DIR 固定为或时、未使用的输入引脚应接地

    当 DIR 可被改变时、所有未使用的引脚应该被接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCES551是 SN74AVC16T245的数据表、而非 SN74AVC16245。 但对于这个问题、电压转换没有影响。

    当未使用的引脚可通过 DIR 配置为输入或通过/OE 禁用时、应将其连接到 GND。 未使用引脚可以保持开路的唯一情况是它始终是有源输出。 无论如何、将低输出连接到 GND 不会造成损害、因此最简单的解决方案是针对所有未使用的引脚执行此操作。