This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:开漏/推挽应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115372/txb0104-open-drain-push-pull-application

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

你(们)好  

我想知道 TXB 为何不适用于漏极开路以及 TXS 为何  不适用于 推挽、您能用电路解释一下吗?

我在 可配置为 SPI 或 GPIO 接口的 SoC 多功能引脚中使用 TXB0104、如果它用作 SPI 接口、则 TXB0104 正常、但 一旦引脚配置为 GPIO 功能、TXB0104就会变得异常。

我 想 问题是由 GPIO 开漏机制引起的。

谢谢。