请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E Thread 中讨论的其他器件:TXB0108
大家好、
我的客户希望了解 TXS0108EPWR 和 TXB0108PWR 之间的推理
我可以从数据表中得知这一点
TXB0108具有更好的 ESD 保护级别
TXS0108支持 OD 和 PU、而 TXB0108只能支持 PU
我们是否还有其他不好的地方?
应用是1.8V 至3.3V 电平位移、速度为83m/s、建议值是多少?