This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 和 TXB0108PWR 之间的差异

Guru**** 2534310 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114666/txs0108e-the-difference-between-txs0108epwr-and-txb0108pwr

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

大家好、

我的客户希望了解 TXS0108EPWR 和 TXB0108PWR 之间的推理

 我可以从数据表中得知这一点

TXB0108具有更好的 ESD 保护级别

TXS0108支持 OD 和 PU、而 TXB0108只能支持 PU

我们是否还有其他不好的地方?

应用是1.8V 至3.3V 电平位移、速度为83m/s、建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mbit/s 或 MHz?

    TXB 和 TXS 使用完全不同的架构;请参阅 [常见问题解答] TXS TXB 和 LSF 器件之间有何区别?

    信号是双向的、还是具有固定的方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

     

    您已经从数据表中确定了两个重要差异。 与 Clemens 一起、我想问您是指83Mbps 还是83MHz 的数据速率?  

     

    此  TI.com 上的比较工具链接可能有助于了解这两款器件。

     

    为了提供有关建议的更具体信息、我需要知道您的应用中信号的数量和方向、接口以及是否需要自动方向转换。

     

    此致、

    Reed Smoot