This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS05:问题:SN74LV05A 与 SN74HCS05/HC05之间的差动

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC05, SN74HCS05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115188/sn74hcs05-questions-diff-between-sn74lv05a-to-sn74hcs05-hc05

器件型号:SN74HCS05
主题中讨论的其他器件:SN74AHC05

您好!

我的客户认为 SN74HCS05PWR SN74HC05PWR 是 SN74LV05APWR 的附加选项。  请告诉我们以下问题吗?

  1. 您能告诉我们 HCS05和 HCS05的 IOL 值吗?  我们可以在建议的运行条件 IOL 上找到 LV05A 上的 IOL、但 HCS05和 HC05上没有数据。  请告诉我们。
  2. 您能不能告诉我们 Vcc=3.3V 情况下的"Vt+、Vt- of HCS05"和"VIH、VIL of HCE05"?  我们可以在 Vcc=2V、4.5V、6V 情况下找到这些参数、但 Vcc=3.3V 情况下不能找到这些参数。  请告诉我们。
  3. 另外、您能否告诉我们 Vcc=3.3V 情况下的"tpd of HCS05"和"tPLH、tPHL of HCE05"?
  4. LV05A 上 Δt Δv μ V/μ s 参数的单位为 ns/V、但 HCS05上为 ns。  LV05A 的 Δt μ Δv 参数与 HCS05的其中一个参数有何不同?   Δt、您能否告诉我们 Vcc=3.3V 和 Vcc=5.0V 时 HCS05的 Δ Δv 参数?
  5. 在电流电路中、他将 SN74LV14APW 输出信号与 Vcc=3.3V 上的 SN74LV05APWR 输入端口相连。 在 VCC=3.3V 时将 LV05A 替换为 HCS05或 HCS05、您能告诉我们有什么问题吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。