This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LVC2G17, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114948/sn74lvc2g07-searching-ti-solution

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17SN74LVC1G125

你(们)好

如下图所示、客户希望将一个信号转换为两个信号。 目前、他想使用 SN74LVC2G07、或者您有其他 IC 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G07具有开漏输出。 要获取推挽信号、请使用 SN74LVC2G17/34。

    信号缓冲器(SN74LVC1G125)可能具有足够的驱动强度、可用于两个接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Clemens Ladisch

    主要问题是客户提供的参考设计如下、
    有两个 QSPI 闪存、数据名称为 SFIO0~SFIO7、CS 是共享的。
    目前、我想将 CS 分为两个 CS1和 CS2、但我想单独控制 CS1或 CS2的开/关。
    如果您有其它可在本例中使用的 IC,请提供 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示线路另一端连接的元件。

    无论如何、这个应用似乎不使用开漏信号。 SN74LVC2G17或34是正确的选择。