This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:txs0108e-Q1输出低电压略高

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114902/txs0108e-q1-txs0108e-q1-output-low-voltage-a-little-high

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A-Q1

您好!

我的客户在 ORIN 平台中使用 txs0108eqpwrq1、端口 A 1.8V、端口 b 1.8V、

端口输入0v、B 端口输出0.45V、超出规格、应低至0.4V。 这是牵引芯片并联的结果?

B 端口输入0V、A 端口输出0.2V。

处理器请求低电压应小于0.4V。

如何使输出电压低于0.4V?能否添加10K 下拉电阻器?

此致、

JEFF WANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源 kΩ、低电平信号的内部上拉电阻器为40 μ F。 该0.45偏移必须来自向上拉线路的其他器件或组件。

    下拉电阻器会与内部上拉电阻器发生冲突。

    为什么在同一电压下对单向信号使用双向电平转换器? 如果要缓冲信号、请使用 SN74LVC244A-Q1。