This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:SN74LVT16244BDGGR#39;s 内部等效上拉/下拉电阻器的电阻值

Guru**** 2388680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114782/sn74lvt16244b-how-much-is-sn74lvt16244bdggr-s-internal-equivalent-pull-up-pull-down-resistor

器件型号:SN74LVT16244B

大家好、

我们的客户正在使用 SN74LVT16244BDGGR。 但是、它们将一个输出引脚接地。  

现在、他们想要评估输出短路的风险。  

据我了解 、如果输出电流小于50mA、SN74LVT16244BDGGR 应该是安全的。

您能否告诉我们 SN74LVT16244BDGGR 的内部等效上拉/下拉电阻器的电阻值是多少?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是负钳位二极管的限值。 据我所见、LVT 数据表未指定高输出拉电流的绝对最大额定值。

    无论如何、短路的 LVT 输出会导致超过200mA 的电流、因此这可能会损坏器件: