This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:SN74HCS125PWR 与 SN74AHC125PWR

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114701/sn74hcs125-sn74hcs125pwr-vs-sn74ahc125pwr

器件型号:SN74HCS125

您好!

您是否愿意帮助检查 SN74HCS125PWR 是否可以直接替换为 SN74AHC125PWR?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在什么条件下? 如何使用器件。 请提供电气详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC 速度更快、具有可过压输入。 HCS 具有施密特触发器输入、并将二极管钳位到 VCC。 如果您的输入信号具有快速边沿并且不超过 VCC、则这些差异无关紧要。