This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:SN74AXC4T245PWR 和 SN74AVC2T245RSWR 之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AVC4T245, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114667/sn74axc4t245-the-difference-between-sn74axc4t245pwr-and-sn74avc2t245rswr

器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245SN74AVC4T245TXU0104

大家好、

您能否帮助解释 SN74AXC4T245PWR 和 SN74AVC2T245RSWR 之间的区别?

从数据表中可以看出 、SN74AXC4T245PWR 具有更宽的电压范围? 我们是否错过了其他重要的错误?

这是一个1.8V 至3.3V 电压转换器应用、速度为25m/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别在于 SN74AVC2T245只有两个通道。 您是指 SN74AVC4T245?

    AXC 器件是各自 AVC 器件的向后兼容替换器件、具有更宽的电压范围和更高的性能。

    您也可以使用 TXU0104。