请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC4T245 主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245、 SN74AVC4T245、 TXU0104
大家好、
您能否帮助解释 SN74AXC4T245PWR 和 SN74AVC2T245RSWR 之间的区别?
从数据表中可以看出 、SN74AXC4T245PWR 具有更宽的电压范围? 我们是否错过了其他重要的错误?
这是一个1.8V 至3.3V 电压转换器应用、速度为25m/s