This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:替换三器件

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74AUC1G07, SN74LVC1G07, SN74AHC14, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114404/sn74aup1g07-replacement-of-thee-device

器件型号:SN74AUP1G07
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G07SN74LVC1G07SN74AHC14SN74LV14A

各位专家:

我是否知道我们是否更换了以下器件?

器件

更换

SN74LVC1G04DCKR

 

SN74AUP1G07DCKR

 

SN74LVC1G08DBV

 

SN74LVC2G126DCUR

 

SN74AHC14D

 

SN74LVC1G17DCKR

 

谢谢、

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的器件具有不同的电气特性。

    为什么要替换它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我的客户想知道是否有任何更换。

    这是其中一个设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件具有-Q1型号。

    SN74AUP1G07可替换为 SN74AUC1G07或 SN74LVC1G07 (具有不同的电源电压范围)。

    SN74AHC14可替换为 SN74LV14A。