This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC373A-EP:SN74LVC373AQPWREP ESD

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114008/sn74lvc373a-ep-sn74lvc373aqpwrep-esd

器件型号:SN74LVC373A-EP

大家好、

我们是否有 SN74LVC373AQPWREP 的 ESD 额定值(HDM 和 CDM)数据?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuya、

    此器件具有以下 ESD 额定值:HBM - 3000V、CDM - 3000V、MM - 300V

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sebast

    感谢您的确认。

    此致、