This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123ATPWRG4Q1的"T&quot 的含义

Guru**** 2531110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114181/sn74lv123a-what-is-meaning-of-t-of-sn74lv123atpwrg4q1

器件型号:SN74LV123A

您好!

我们尝试使用 SN74LV123ATPWRG4Q1而不是 SN74LV123APWR。

由于 SN74LV123APWR 的交货问题、我们找到了 SN74LV123ATPWRG4Q1的库存。

 

查看数据表时、没有差异。 这些器件之间有何差异?

我们可以将 SN74LV123ATPWRG4Q1更改为 SN74LV123APWR 吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "T"后缀表示温度范围。 (由于 SN74LV123A-Q1只有一个模型、这毫无意义。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    Q1器件是符合汽车标准的版本、电气特性相同。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Sebastian、您好!

    感谢您的及时支持。

     好理解、订购器件名称"T"毫无意义、即使数据表标题为"SN74LV123A-Q1"。

    "G4"是过去的无铅器件后缀、我们现在可以忽略它。

    进入 P/O 之前、这有点令人困惑、让我们感到紧张

     

    此致、

    Mochizuki