This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:VDD 限制

Guru**** 2928630 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112749/cd4541b-vdd-limitations

器件型号:CD4541B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

我在数字定时器应用中使用此部件、这是因为第5页的数据表中建议使用此部件。 我的 VDD 为+5V+/-5%、来自 on Semi (MC14541)的低端替代器件停止工作。 将自动复位引脚5重新连接到 VDD 可使该电路 在 VDD 上的电压低至3V 时工作。 TI 器件在 GND 或 VDD 上的引脚5似乎工作良好、但数据表仍建议 VDD>5V 以实现可靠的自动上电复位。 对于数字计时器、CD4541B 的3VDD<5V 确实是一个问题吗? 在半自动 MC14541上、如果 VDD<5V 且引脚5连接到 GND (启用自动复位)、则会失去振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当数据表显示"为了实现可靠的自动上电复位、VDD 应大于5V"时、这意味着在5V 或更低电压下、不能保证自动上电复位的可靠性。

    使用主复位输入。 或者、使用逻辑系列中未针对更高电压进行优化的5V 器件。 CD4541B 没有 P2P 替代产品。 您实际使用的是哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。 当发生过载情况时、我将此计时器用作一次性计时器、以使 HV 电源进入受控断续模式。 一旦器件振荡并准备好在正逻辑转换时触发、时序精度就不是很重要。 看起来18V 部件 CD4541BC 现在已停产。 还有其他 P2P 吗? 我的 VDD 仅为5V、但我无法更改布局。 实际上、在 Semi MC14541上是18V 器件、我认为与 CD4541BC 引脚相同。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MC14541和 HEF4541B 数据表说、自动复位需要8.5V 电源。
    CD4541B 数据表显示、自动复位需要一个大于5V 的电源。
    不保证自动复位在较低电压下工作。

    如果您无法使用其他器件、则必须略微增加电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens。 感谢您的评论。 来自 on Semi 的技术支持确认、将引脚5连接到 VDD 是  MC14541的有效解决 方案、使其能够在 VDD<5V 时工作。 您提到了未针对更高电压进行优化的5V 器件。 您想到了什么器件?

    再次感谢您、很抱歉您花了太多时间来解决这样一个小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-A/HC/AHC/LVC 系列中有数字计时 IC、单次或计数器。 您使用 CD4541B 实现的确切功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 数字定时器、如第5页的数据表中所述。 它在引脚6的上升沿触发、并在输出端产生几秒钟的长脉冲、以在过载情况下禁用 HV 电源。 问题是、此设计正在生产、我们使用 了已停产的 CD4541BCM。 然后、我们在 Semi 上使用了该器件、该器件在我们遇到 VDD<5V 问题之前效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123可由 B 输入端的上升沿触发、并输出长度可编程的脉冲。 但是、它没有计数器、因此需要一个大电容器来生成一个持续秒的脉冲:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我喜欢 在 VDD<=5V 时 CD4541B 优于 MC14541。 我们可能会冒险使用 CD4541B。