This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:逻辑论坛

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113212/sn74alvc244-logic-forum

器件型号:SN74ALVC244

原理图如下、缓冲器用于 MDC (12MHz/6MHz)信号、MDC 信号上发生串扰问题。 现在、我认为当多个通道打开以使用时、缓冲器存在串扰。  验证请求帮助。

MDC 波形(黄色):

1.测试指向 TP1、串扰问题如下。

2.测试指向 TP2、串扰问题如下。

TP3处的测试:波形正常、无串扰。

4.移除靠近缓冲器的串联电阻器 R791、测试点为 TP4、波形仍然存在串扰问题。

移除靠近驱动器的串联电阻器 R724、 测试点为 TP4、波形正常、无串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:SN74ALVC244

    原理图如下、缓冲器用于 MDC (12MHz/6MHz)信号、MDC 信号上发生串扰问题。 现在、我认为当多个通道打开以使用时、缓冲器存在串扰。  验证请求帮助。

    MDC 波形(黄色):

    1.测试指向 TP1、串扰问题如下。

    2.测试指向 TP2、串扰问题如下。

    TP3处的测试:波形正常、无串扰。

    4.移除靠近缓冲器的串联电阻器 R791、测试点为 TP4、波形仍然存在串扰问题。

    移除靠近驱动器的串联电阻器 R724、 测试点为 TP4、波形正常、无串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示任何电源去耦。 请展示这是如何在电路板上实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器 C844 (0.1uF)靠近缓冲器 U42放置、用于3.3V 去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您能否以  ns  刻度在 TP1/TP2上同时拍摄示波器画面?  

    该器件在数据表中没有噪声特性、但与该系列中的其他器件相比、您看到的串扰噪声在规格范围内。 ALVC 器件在切换多个通道时会有串扰。 SN74LV244A 具有更好的抗噪性能、但我不知道您是否需要 ALVC 24mA 与16mA 的驱动强度。

    此致、

    Sebastian