This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:IBIS 模型中的 IMIN 和 Imax 值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74VMEH22501A, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112960/sn74vmeh22501a-imin-and-imax-value-in-ibis-model

器件型号:SN74VMEH22501A
主题中讨论的其他器件: SN74LV14A

大家好、  

由于以下线程已锁定、让我打开一个新线程。  

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093626/sn74vmeh22501a-undershoot-for-around-10ns/4053794#4053794

由于数据表显示"只要 IIK 分别低于50mA (SN74VMEH22501A) 和20mA (SN74LV14A)、器 件可超过-0.5V "、因此 Clemens 表示可通过 IBIS 模型估算 IIK。 客户有2个问题、如下所示。  

1.客户确认 VMEH22501A_IO_3B 引脚、但当 V=-0.665V 时、I (min)大于 I (max)、这是否正常?  

2.  下冲的 Vpeak =-0.54V 在客户应用中、VIN=-0.6V 时、最坏情况下的电流为-30mA、这意味着超过绝对最大额定值20mA、因此它是 NG 吗?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    输入端的电压不能保证特定电流、正如您的问题所暗示的那样。 我建议测量电流以确定电流是否超过绝对最大额定值、而不是依赖二极管模型进行估算。

    如果这是客户需要关注的一个大问题、则可以在输入端添加一个串联电阻器、以便在发生下冲时限制电流。 通常、33欧姆足以防止电流过大。 对于总线保持输入、我不建议与输入串联超过100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    感谢您的建议。 但是、由于电路板配置的原因、这次客户既不能测量 IIK 也不能添加电阻器。

    因此、客户希望根据 Clemens 的建议从 IBIS 模型中估算 IINK。 IBIS 模型中的值是保证还是仅作为参考(不保证)?  

    BTW、来自 SN74LV14A IBIS 模型(修订版 A)、  当 VIN 为-0.5V 时、I 为0.353mA、低于20mA (绝对最大额定值)、因此我认为应该可以、您同意吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    [引用 userid="440122" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112960/sn74vmeh22501a-imin-and-Imax-value-In-ibis_model/4125235#4125235]IBIS 模型中的值是保证还是仅作为参考(不保证)?  [/报价]

    IBIS 模型可用作基准、但不能保证电路中的电流流动。 IBIS 模型的钳位二极管电流基于直流测量而不是瞬态。

    [引用用户 id="440122" URL"~//support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112960/sn74vmeh22501a-imin-and-Imax-value-In-ibis_model/4125235#4125235]BTW、来自 SN74LV14A IBIS 模型(修订版) A)、  当 VIN 为-0.5V 时、I 为0.353mA、低于20mA (绝对最大额定值)、因此我认为应该可以、您是否同意?[/QUERP]

    数据表还指示-0.5V 处于器件的绝对最大电压范围内。 只有超过该值、才会产生损坏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:  

    感谢您的评论。 明白。 客户想要了解以下内容、您能提供帮助吗?  

    客户确认 VMEH22501A_IO_3B 引脚、但当 V=-0.665V 时、I (typ)不在 I (min)和 I (max)之间、这是否正常?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些曲线看起来很有趣:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地钳位并不是总线保持输入中的唯一电流源。 总线保持电路也会产生电流。