This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:控制数据传输的方向

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204, SN74AVC4T234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113679/txu0104-controlling-the-direction-of-data-transfer

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0204SN74AVC4T234

您好、数据表中器件型号的说明(第3节)指出、可以单向方式将数据从 A 传输到 B 或 B 传输到 A。 如何控制数据传输是从 A 到 B 还是从 B 到 A?

建议使用哪个电压上拉 OE 引脚 VCCA 或 VCCB? 在本例中、一个电压为1.8V、另一个为3.3V。

我能否 通过持续将 OE 置为有效来使用该部件来代替 SN74AVC4T234ZWAR?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该描述是从 TXU0204/TXU0304复制的。 TXU0104具有从 A 到 B 的四个通道、以及从 B 到 A 的零个通道

    OE 可被拉至 VCCA 或 VCCB 或任何更高电压。

    该器件可替代 SN74AVC4T234。