This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:IBIS 模型指南

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113107/txb0104-q1-ibis-model-guide

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0102

大家好、  

我们是否有任何有关将 IBIS 模型用于此器件的指南? 我的客户正在寻找此器件的 pspice 模型、但我们没有 pspice 模型。  

我不太熟悉信号完整性仿真的运行和 IBIS 模型的使用、因此感谢您提供的任何反馈和配套资料。  


谢谢、  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Delaney。

    感谢您、请帮助确认您是否打算仿真功能测试或开关特性。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    使用仿真分析 UART 信号的信号完整性。

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Delaney。

    我可以尝试为 UART 信号进行测试台设置、因为我们没有器件的《IBIS 模型指南》。

    您能给您一周时间来帮助您进行设置吗? 此外、请帮助您再次确认您将使用什么软件来运行 IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0102具有 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Michael、  

    谢谢你。  

    客户正在使用 PSPICE (在 Cadence OrCAD 中)运行仿真。 在 PSPICE 中,有一个‘将 IBIS 模型转换’为 PSPICE 模型的工具,但当我转换器件并将其与原理图器件关联时,它似乎不起作用。 他们目前正在等待 Keysight ADS 的许可证、您认为这是一个更好的工具吗?

     

    您能否为我澄清一下–IBIS 模型是否包含器件的功能描述? 即、对于此转换器器件、IBIS 模型是否会指定、如果一端的 I/O 被驱动为高电平、另一端的相应 I/O 将变为高电平? 或者,它只是描述设备上的针脚的电气特性,还是完全不能理解的其它内容?

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    我建议查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf

    IBIS 是一种信号完整性模型、可提供任何功能。 我不知道他们如何将其转换为 PSPICE。 ADS 是一种可以模拟 IBIS 模型的工具、因此我肯定会推荐该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、  

    谢谢您、这份文档正是我要找的!

    最棒的  

    Delaney