This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:输出不更改!#39;t 更改

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113285/sn74lv123a-output-doesn-t-change

器件型号:SN74LV123A

您好!

我正在尝试使用 SN74LV123A 模拟下降沿检测。 输入信号(/A)为高电平@t0。 然后 它变为低电平并仅在1us 内保持低电平。 当检测到下降沿时、输出(/Q)应变为低电平、并应保持低电平大约230ms。 为此、我使用了 Rext = 490k、Cext = 470nF。

问题是 当我运行仿真时,输出/Q 不会改变,如下所示:

绿色= /A

蓝色=/Q

红色= Rext_Cext

提前感谢您的帮助。

此致、

Achraf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正的器件当然起作用。

    您使用的是哪种型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 以下版本(SN74LV123ARGY):

    **发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH (R)设计中心
    *部件:SN74LV123A
    *日期:2014年12月2日
    *型号类型:一体机
    *仿真器:PSpice
    *仿真器版本:PSpice 16.2.P001
    * EVM 订单号:N/A
    * EVM 用户指南:不适用
    *数据表:SCLS393P - 1998年4月- 2013年10月修订
    *
    *型号版本:1.1
    *
    (小部分
    *
    *更新:
    *
    *版本1.0:发布
    *版本1.1:修改模型
    *版本1.2:修改模型以支持更宽范围的脉冲持续时间。

    此致、

    Achraf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 输出需要负载;尝试向 GND 添加1k Ω 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不管用。

     为了了解发生了什么、我修改了仿真:在仿真中、输入/A 在100us 内保持低电平 (而不是之前的1us)。 结果:

    当/A 变为低电平时、IC 缓慢地使 Cext 放电。 当 "Rext_Cext"引脚的电压低 于1、8V 时、输出/Q 变为低电平。

    此致、

    Achraf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achraf、

    请参阅以下 PSpice 模型中包含的免责声明:   

    最重要的部分是"备注"部分:

    (小部分

    *注意:

    * 1. 该模型用于5V 运行、并反映脉冲持续时间

    如   数据表的图6所示。

    * 2. 该模型可能不符合其他器件参数。

    * 3. 该模型适用于 Cadence V16.2及更高版本和

    *   启用 AUTOCONVERGE。 如果未使用 AUTOCONVERGE、则为仿真

    *   可能会出现收敛错误。

    * 4. 原理图中 R_EXT 和 C_EXT 的值必须输入为

    *   通过下面.SUBCKT 行中的 Params 语句的参数。

    *   如果未完成此操作、模型将给出不正确的结果。

    *

    (小部分

    我不建议使用此模型。  

    此致、

    Sebastian  

    Sebastian