This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:UART 电平转换问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113075/txb0104-uart-level-shifting-problem

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS4555

大家好、

我有一个 TXB0104、它从1.8V 到3.3V 进行电平转换、其中一个引脚是双向 UART 引脚 A3、其余的引脚都是从1.8V 到3.3V 的方向

在1.8V 侧、该引脚直接连接到 iMX8模块的 RX 引脚、同一引脚具有连接到 iMX8 UART 的 TX 引脚的1.1k 电阻器。 这就是我将来自 iMX8的 TX 信号注入系统的方式。  

R65为零欧姆。

TXB0104的 A3引脚会连接到 IMX8 UART、当我移除与 UART TX 引脚的1.1k 连接时、它就会工作、我可以从 SIM 卡接收数据、当它处于活动状态时、我无法再接收数据、 我该怎么做才能使该电平转换器适用于我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 仅适用于推挽信号、而不适用于开漏 SIM 信号。 您需要 TXS 转换器。

    但 TXS4555具有一个内置转换器。 只需将其内核电源连接到1.8V、并将 TXB 降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常好、那么 TXS4555可以将 Vbat 连接到3.3、将 VCC 连接到1.8吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    是的、这应该起作用、因为 TXS45555可在2.3V 至5.5V 的 Vbatt 和1.65V 至3.3V 的 VCC 下运行。

     

    此致、

    Michael。