This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:支持 Quad-SPI 应用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1113023/txb0304-support-quad-spi-application

器件型号:TXB0304
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

您好、专家

我的客户希望选择支持四 SPI 功能的电平转换器。

在名为"如何选择电平转换器"的应用手册中、建议使用 TXB0106、但我的客户希望使用2个 TXB0304作为 Quad-SPI、有任何风险?

此外、我们发现 、在 SPI 中工作的 BOM 无法支持 Quad-SPI、我们需要更改电阻器和电容设置、您是否看到了相同的问题?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0304具有更强的输出驱动器、因此是首选。

    "电阻器和电容器设置"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    我将在与客户核实后提供原理图、以便更清楚地说明我的描述。

    BR

    CHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

     

    请注意  、在6SIGNAL QSPI 应用中、您还可以对 SPI 信号使用1 TXB0304、对其余信号使用1 TXB0202。

    除了原理图之外、您能否帮助确认应用的数据速率/频率? 谢谢。

     

    此致、

    Michael。