This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:使用 SN74AXC4T774进行 I2 S 电平转换。

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1, SN74LVC125A, SN74AUC17, SN74LVC125A-Q1, SN74LVC126A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112832/sn74axc4t774-using-sn74axc4t774-for-i2-s-level-translation

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74AUC17SN74LVC125A-Q1SN74LVC126A-Q1

大家好、团队、
我正在使用具有 I2S 信号的音频接口。
MCU 将以3.3V 逻辑运行、音频放大器将以1.8V 逻辑运行。
1)。 电平转换器 CAXC4T774QBQBRQ1是否 是我的应用的理想选择?
2)。 我是否确实需要双向电压转换器来与音频放大器进行通信?
3)。 我的 MCU 中存在引脚短缺。 那么、我能否上拉或下拉方向控制引脚?
4)。 我正在使用的 I2S 音频放大器的引脚说明显示它们仅为输入。 因此、我希望我可以将这些方向控制引脚拉至低电平或高电平、以便仅在一个方向上启用通信。
如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 SN74AXC4T774-Q1、您可以将 DIR 输入直接连接到 VCC

    但对于降压转换、如果您不需要汽车认证、只需使用具有可过压输入的任何缓冲器、例如 SN74LVC125A-Q1/SN74LVC126A-Q1或 SN74LVC125A/SN74AUC17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、
    感谢你的答复。
    您建议的所有电平转换器都是单向的。 因此、我相信我们不需要双向电平转换器。
    如果我错了、请纠正我的问题。
     SN74LVC125ADRG3似乎是 I2S 信号的理想选择。
    我认为 OE 信号可以完全下拉、因为我的控制器中没有足够的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、/OE 输入可接地以使输出始终启用。