This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:功率循环的影响

Guru**** 666330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112619/sn74lvc8t245-effects-of-power-cycling

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、

我们的客户想知道 以下部件的动力循环是否存在任何限制、以及是否会对部件造成任何问题。  

SN74LVC8T245PWR (对 VCCB 进行下电上电)

SN74LVC2G126DCT (对 VCC 进行下电上电)

在他们的应用中、他们每天将对器件进行大约1000次循环供电。

我搜索过论坛、但找不到与此用例相关的信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    无需担心下电上电问题。 不过、我们建议使用 SN74LXC8T245  、因为这是新一代引脚对引脚等效器件。

    此致、

    Michael。