This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:OS 电路导通时间容差

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112455/txb0106-os-circuits-on-time-tolerances

器件型号:TXB0106

产品数据表中提到" O.S.电路设计为保持在大约10ns 的时间内"

10ns 时间的容差是多少?
±、10ns 的 μ s 时间大约 是指什么?

提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilias、您好!

     

    请注意、我们可以提供的最佳值是10ns、因为我们没有指定变化。

    您能否帮助澄清您对容忍的担忧? 谢谢。

     

    此致、

    Michael。