This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:[TXS0108EPWR]有关输出波形失真的查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112346/txs0108e-txs0108epwr-inquiry-about-distortion-of-output-waveform

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304

大家好、TI 支持团队

已收到客户关于以下项目的询问。

正在使用 TXS0108EPWR 产品、SPI 和数据信号作为输入。

时钟为18.8MHz。

Vcca=3.3V

Vvb=5V

输出波形失真并输出、请查看原因是什么。

下面是电路图。 请查看电路图以了解错误。

它可能会受到时钟的影响、因此我将其更改为 TXB0108PW 并对其进行了测试、但波形以相同的方式失真。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示输出波形。

    但我想容性负载过高(TXS 和 TXB 的边缘加速器在这方面有问题)。 输出连接了什么? 是否有长迹线、连接器或电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    除了 Clemens 的反馈之外、请注意  、不建议将您尝试使用的器件用于 SPI 应用、因此建议考虑使用两个 TXU0304来更好地适应应用、谢谢。

    此致、

    Michael。