This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4516B:CD4516B

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4516B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112146/cd4516b-cd4516b

器件型号:CD4516B

我查看了 CD4516B 双向计数器的数据表、并希望确保我的结论是正确的。  我将级联四个 CD4516双向计数器、我想问一个问题。  当计数从向上切换到向下计数并且计数器递减计数时、当该序列中的第一个计数器的计数值低于0时、执行仍然会触发到下一个级联计数器。  这意味着在计数器的级联过程中会执行递减计数? 如有可能、请致电724-433-9351与我联系。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    你是对的。 查看时序图、 执行 pull out、直到它到达最后一个计数0。 然后、在两个时钟周期后、器件再次开始递减计数。

    数据表建议 使用2输入或门将执行信号与时钟信号连接、如下所示。 这是为了避免来自级联计数器的执行线路 具有由不同 CD4516器件的差分延迟引起的负向毛刺脉冲。  

    此致、

    Sebastian