This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:时钟锁存器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125074/sn74lvc1g373-clocked-latch

器件型号:SN74LVC1G373
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G175SN74HCS74

您好!

如何将74LVC1G373或其他合适的器件用作时钟锁存器、因为 LE 的行为更像直通、必须支持低电流消耗。

所需功能:

  • 上电时、Q 输出=低电平。  
  • 将变为高电平
  • 在非有源锁存输入上、Q 输出保持高输出 (即 LE 应作为上升时钟运行。)

我不确定加电时74LVC1G373的 Q 输出 是否为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)。 除非您可以在器件上电之前提供信号 D - H LE - H OE - L、否则无法知道将处于何种状态。  

    对于锁存脉冲、如果您的脉冲连接到 LE、那么当它处于高电平时、您需要在锁存器再次变为低电平之前强制 D 为高电平(如果 D 先变为低电平、它将保持低电平)

    然后、只要您的锁存脉冲不是高电平、输出就会在该值发生变化之前保持该值。

    从该真值表中获取的所有值    数据表中

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、
    感谢您的回答、但我的目标是像 DFF 一样将器件用作时钟锁存器(事务而不是电平)
    数据表原理图似乎 LE 是时钟输入、但实际上它用作电平控制。
    此致、
    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74LVC1G175等触发器(D =高电平)。

    使用/CLR 输入来初始化/复位它。 (如果您没有复位信号、则可以使用 R-C 电路在上电时生成低脉冲、但应使用具有施密特触发输入的器件、如 SN74HCS74。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!