This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:发送和接收之间切换的时间

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125075/sn74lvc8t245-time-to-switch-between-transmit-and-receive

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅以下客户询问的完整记录。

"您好、我们使用收发器 SN74LVC8T245。 指定了输出使能时间、但在数据表中找不到有关方向变化时间的信息
在发送和接收方向之间切换的指定时间。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf?ts=1660042292629&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我想了解 有关 SN74LVC8T245PW 的发送和接收之间切换时间的信息

数据表中未指定发送和接收之间的时间切换、这一点我感到奇怪。"

谢谢你。

 

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚禁用一侧的输出。 因此、方向变化时间是输出使能时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    为了进一步补充 Clemens 的响应、 DIR 引脚 开关特性与 OE 引脚非常相似、因为其架构。 您可以根据需要将它们用作 DIR 引脚的基准。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jack 和 Clemens 的快速响应。

    我将向客户提供最新信息。

    非常感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果您对您的答案感到满意、请点击"TI 认为已解决"、我将进一步关闭此主题。  

    很高兴为您提供帮助、

    插孔