This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:其他 PU 限制?

Guru**** 2993200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124686/txb0104-additional-pu-limitations

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304

使用 TXB0104将 SPI 从主1.8V PHY 转换为从3.3V 闪存。  事实证明、一条 SPI 总线线路上的 PHY PU 没有足够的驱动强度来确保正常运行。  在1.8V 线路上放置一个1K pu 开始工作、 而其它总线线路在没有额外上拉的情况下工作。  除了 PU 降低的 VOH 和 VOL 外、 是否还有与转换器相关的如此低的上拉电阻的其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不与 kΩ 50 μ F 的上拉/下拉电阻器搭配使用。

    SPI 使用固定方向信号。 请改用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    除了 Clemens 的反馈、请注意、额外的上拉电阻会产生一个带有 TXB 内部上拉电阻器的分压器。 因此、上拉电阻不高于50K 欧姆建议值将意味着 TXB 将驱动线路、而不是上拉电阻。 请参阅 上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响。

    在您的情况下、我假设您的 VOH 在1k 欧姆 PU 下会降低约0.4V、建议查看数据表的第6.5节以了解建议的 VOH/VOL 电平。

    请参阅以下内容、了解 VOH 和 VOL 水平下降时需要考虑的影响:

    • 根据 VIL 和 VIH 之间阈值电压的接近程度、器件可能处于未知状态。 器 件可能会以振荡的形式从低电平持续切换至高电平/从高电平持续切换至低电平、具体取决于严重程度。 这可能会导致器件和系统出现严重问题。
    •  晶体管部分导通在未知状态下;增大击穿电流的可能性很高、 并且功耗很高、这也可能损坏器件、这要归功于这一点。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     了解低于50K 的 PU 导致 VOH 和 VOL 降低的影响。  假设所有设计都处于已知状态、是否存在任何其他 TXB0104可靠性/寿命问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据数据表建议、在使用 PU 时、假设器件未处于未知/不需要的状态、则不存在其他可靠性问题、谢谢。  

    此致、

    Michael。