This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:我们是否有适用于它的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125112/txb0104-q1-do-we-have-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-document-for-it

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104TXU0304TXU0104TXU0204

大家好、

我的客户希望使用 TXB0104-Q1进行功能安全系统设计。 请帮助您检查我们是否支持这些文档?

如果不是、请推荐采用 FS 的类似产品。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    请参阅随附的文档以查看 FIT 率 Excel 表格:

    e2e.ti.com/.../TXB0104PWRQ1_5F00_FIT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有一个问题、我们是否仍然建议在新项目中使用 TXB0104、还是在新的一代中使用 TXB0104?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当信号实际是双向的时、才应使用 TXB。 对于大多数应用、更现代的 TXU0104/TXU0204/TXU0304的工作效果会更好。