This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:数据表中的温度规格不一致

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125306/sn74ahct14-temperature-specification-inconsistency-in-datasheet

器件型号:SN74AHCT14

您好、Team、您能解释以下不一致之处吗:

   数据表中提到了 SN74AHT 系列非汽车组件的两种不同工作温度(SN74AHCT14PW / SN74AHCT14PWR / SN74AHCT14PWG4)。  在推荐的工作条件下、 自然通风条件下的工作温度为 −40°C 至125   °C、但在封装信息中、工作温度(°C)被称为-40 C 至85 C (请参阅下图)。  请说明需要考虑哪一项进行设计。  快速响应。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    查看类似的器件、我会考虑数据表上的规格。 感谢您指出我们将在网站上解决的错误。

    Regads、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    这两张图片均取自数据表、第一张来自第4页、另一张来自附录第1页。  请确认哪一个正确。

    此致、

    拉维克扶手  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 拉维克扶手

    第二张图片是从 TI.com 自动生成的、并插入到数据表中、我相信顶部图片是这样的。

    此致、

    Owen