This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电平转换器意外地在"A"侧面驱动输入信号

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204, SN74AXC4T245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125864/txb0108-level-shifter-accidentally-driving-input-signal-on-a-side

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0104TXU0204SN74AXC4T245

您好!

 该电平转换器(LS)是否有可能意外驱动信号的输入侧? 在我们的情况下、LS 驱动 FCU_CFG_DONE/STATUS (在这里、它应该仅用作 RX 而不是 TX)?  

请告诉我们、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是意外的。 TXB 是一款双向转换器;两侧的输出驱动器始终处于激活状态。

    对于单向信号、应使用固定方向或方向控制转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304或 SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

     

    正如 Clemens 所说、TXB0108是一款自动双向电压转换器。 TXB 系列的驱动强度较弱、可使器件自动改变方向。  这意味着无法从外部指定信号应沿的方向。  

     

    我建议使用固定方向或方向控制型转换器作为 Clemens 的建议、以确保器件仅在一个方向上转换。

     

    此致、

    Reed Smoot