This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:ΔT Δv μ V/μ s 的输入要求

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126033/sn74lvc1gu04-t-v-requirement-for-input

器件型号:SN74LVC1GU04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04

您好、专家

  Δv SN74LVC1GU04  Δv 表、Δt 输入的信号需要具有快速的边沿速率、如 Δ V/Δ Σ 所示、但没有 Δt μ V/Δ Σ 的特定规格、您能帮助提供一个吗?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非缓冲反向器不需要快速边沿:

    实际上、该器件用作晶体振荡器中的线性放大器、在该振荡器中、它以慢速正弦波(无边沿)运行、并且接近 VCC/2。 请参阅 《在振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相器》。

    晶体振荡器需要一个额外的缓冲器或反相器来获得一个逻辑电平输出信号。 考虑使用集成了两个逆变器的 SN74LVC1GX04。