This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:可以合并2或3个通道来增加驱动电流吗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TCA9800, SN74ALVC164245, SN74LXC8T245, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125079/lsf0108-is-it-ok-to-combine-2-or-3-channesl-to-increase-drive-current

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0102、 TCA9800、 SN74ALVC164245、 SN74LXC8T245、 SN74LXC2T45

在某些情况下、我想使用 LSF0108作为双向驱动器、一侧为3.3V、另一侧为5V。 假设我们 希望使驱动电流加倍、并将2个通道组合在一起(A 侧合并2个通道、B 侧合并2个通道)。 自动双向功能是否仍然有效?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;无驱动强度。

    双向缓冲器只能用于慢开漏信号(请参阅 TCA9800等 μ I²C 缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 那么、让我们忘记 LSF0108。 至于 I2C 缓冲器、它可以很好地处理双向、但我需要向外界提供大约64mA 的驱动电流、在这一点上、您有什么建议。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请描述您的应用。 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在 FPGA 和外部世界之间进行电平转换、并且它应该能够驱动100英尺的电缆。  A 侧3.3V 电平(FPGA 侧)、B 侧5V 电平(长电缆侧)。   由于 LSF 器件不起作用、我将查看 SN74ALVC164245、并将2个通道相结合以增加电流驱动并保护 FPGA、因此应在 FPGA 侧安装串联限流电阻器。 请告诉我这是否可行、如果您有解决方案、也请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ALVC164245的总电流限制为100mA、因此您甚至无法处理两个64mA 通道。

    100英尺远超出单端信号的可实现范围。 您需要差分信号、即 RS-422/485或 CAN。

    有多少通道、速度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在100英尺的距离上可能出错(这是他们告诉我的、我自己从未见过实际的互连)、可能会更短、但我们无法将接口更改为 RS482/RS485、因为电缆连接到另一个盒子。  我们将对现有的盒子进行现代化改造、 它将此芯片 74FCT164245T 数据表(renesas.com) 用于该接口。  因此、如果您可以帮助我找到等效的解决方案、但占用空间很小、那么这将会实现。  我们实际上并不需要所有16位、2位器件、4位器件等...只要它们很小、尺寸就可以、如 DSBGA (9)。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    如果您可以使用方向控制缓冲器; 我建议在仔细确认传输长度 的同时查看 具有32mA 驱动强度的 LVC 和 LXC 系列(例如2位 SN74LXC2T45 / 8 位 SN74LXC8T245)、因为您可以 并行器件的通道以提高驱动强度。 但是、 在将输入连接在一起的同时、在同一器件中使用两个通道非常重要、因为这有助于确保它们处于相同的状态、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您帮助查找缓冲器。   

    为了节省电路板空间、我们使用 了此 SN74LXC8T245RJW、但似乎无法 购买。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    不幸的是,到目前可能会出现这种情况。

    但是、2位版本 的尺寸应该比 RJW 封装小、这是非常感谢的。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

      我们将使用下一个可用的较小尺寸 SN74LXC8T245RHLR 。  

      这样、您就有一个 SPICE 模型、这样我就可以进行一些仿真、以了解它沿着电缆可以驱动多远的距离。  客户表示电缆长度为300英尺、   使用74FCT164245T 数据表(renesas.com)为其供电 、这相当于您建议的器件。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    我很高兴 RHL 封装也适用于您的应用。 请帮助查看  IBIS 模型的 SN74LXC8T245产品文件夹、以根据  应用进一步帮助仿真和确认信号完整性、谢谢。

    此致、

    Michael。