This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 的 SPI 级问题

Guru**** 2769935 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0104, TXB0108, TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1122184/txb0108-spi-level-issue-of-txb0108pwr

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXB0104TXS0108ELSF0108

专家您好!

我们的客户在使用 TXB0108BPWR 对 SPI 信号进行电平转换时遇到一些问题。

SPI 的已发出信号为 MISO (SPI1_MISO/QN)、/SS (QN_RDYN)、如下所示电路原理图所示。

当这些信号连接到 TXB0108BPWR 时、这些信号变为"低电平"。

但是、如果我们在移除 TXB0108BPWR 之后将 SPI 信号直接从主器件连接到从器件、则这些信号电平为正常的"高电平"状态、以准备就绪。

请您尽快检查并向我提供解决方案和您的意见吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整。 我想您有上拉/下拉电阻器、长布线、连接器或电缆;请参阅数据表的第8.3.2…8.3.5节。

    您不使用双向信号、因此应改用 TXU0304等缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们确实移除了 VCCA 侧信号引脚上的所有上拉/下拉和所有开路。

    此外、我们删除了 VCCB 侧所有信号上的所有上拉/下拉

    此外、从该部件到 MCU 的布线约为40mm~50mm。

    观察到同样的问题。

    为了供您参考、他们使用单向信号和双向信号、并且需要8位产品、更小的封装。

    TXB0104支持 SPI、TXB0108与 TXB0104采用相同的方案。

    所以我认为没有问题。

    您能否检查并提供更多调试点?

    如果未解决此问题、则他们将从 TI 更改为其他供应商。

    如果您需要我们客户提供的更多信息、请帮我并告知我们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用示波器在 TXB 的两侧显示这些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我认为 QN90THN (MCU+BLE)中的内部模块或该引脚的设置可能存在问题、您能否更仔细地查看一下?

    您能否在已发布的黄线引脚上查看客户的原理图?

    这些已发出的引脚上是否无需上拉寄存器?

    QN9090THN 数据表: 镀铬扩展://efaidnbmnnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.nxp.com/.../QN9090(T)QN9030(T).pdf

    PI1_MISO/QN:PIO1 (引脚编号1)
    Qn_RDYN:PIO17/ADC3 (引脚编号21)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不适用于上拉/下拉电阻器。

    该问题可能是由驱动强度不足引起的、但我必须在示波器上查看电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我今天将在他们的板上对其进行调试。

    请您检查一下并尽快给我反馈吗?

    我有一些问题。

    1.在将 MCU 断开到 TXB 后,是否必须检查仅 MCU 侧的电压电平? 或者、我应该在连接 MCU 和 TXB 时检查电压电平吗?

    2.为了验证 MCU 已发布引脚上的驱动强度、如何在其电路板上进行测试?

    3.在客户的电路板上添加电路是否有办法解决问题?

    4.我想知道您的评论:TXB 不适用于上拉/下拉电阻器。

      它们在每个板上使用 TXB 2点。

      其信号为 I2C (外部上拉)、I/O (MCU 中的内部上拉)、SPI (MCU 中的多功能)。

      除了我在上面提到的已发出2个信号外、没有任何问题。

       如果我们建议其他器件(8位)更改此器件、您的建议器件是什么?

      小型封装将尽可能好。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 MCU 的信号和 TXB 的交互方式。

    2.查看产生的具有负载的电压电平(在本例中为 TXB 的输出驱动器)。

    不可以。TXB0104的占用空间与 TXU0x04相同。

    4. TXB 不与 I²C Ω 器件一起工作。 TXS0108E (一个带有内部上拉电阻器的无源开关)可能与您的信号配合使用。 但对于固定方向信号、缓冲(固定方向或方向控制)转换器将是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我在今天的测试中看到了以下现象。

    我想知道这是如何实现的。

    请您进行评论和反馈吗?

    当我移除电路板上的 TXB 时、UWB_Module 的 SPI_MISO 电压为1.8V、 MCU 的 SPI_MISO 电压为3.3V。

    然后、当我在电路板上安装 TXB 时、TXB 的两个引脚的电压电平为0V。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像在某个地方有上拉电阻器。 它们可能比 TXB 的输出弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    除了 Clemens 的反馈、您能否再次确认所观察到的现象是否适用于开漏驱动器? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    我在 MCU 侧的 MISO 引脚悬空或下拉后尝试了测试。

    但症状是相同的。

    以下是您的其他信息。

    在 NXP 参考上有 UWB_Module、MCU、TXB1080RGYR (VQFN)。

    UWB_Module 和 MCU 在客户的 b 上是相同的部件、类似于 NXP 参考 b。

    但 TXB1080的封装与 NXP 参考版本(TXB1080RGYR)和客户参考版本(TXB1080PWR)不同。

    我们交换了 MCU 的 NXP 参考版本和 客户的参考版本。

    然后测试结果在 NXP 参考 b 上运行良好。但客户的 b 上也发生了相同的问题。

     TXB1080RGYR 和 TXB1080PWR 之间是否存在差异?

    此外、您能否给我提供有关客户的 b 的调试点?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TXB 专为推挽应用而设计、对于 I2C (通常需要上拉)等开漏信号而言、它不能很好地工作。 与 您的反馈类似、 MCU 的内部上拉/下拉也无法与 TXB 器件良好配合、因为它们使用 TXB 的内部4K 欧姆上拉电阻器创建分压器。 当禁用内部 MCU 上拉/下拉电阻时、此问题通常由其他客户解决。

    但是、对于非自动双向的信号、我不建议使用自动双向器件。 因此 、对于 SPI 等固定方向信号、建议使用 TXU。

    我还建议查看 LSF0108、了解 I2C 应用等自动双向开漏信号。

    此致、

    Michael。