主题中讨论的其他器件:TXU0304、 TXB0104、 TXS0108E、 LSF0108
专家您好!
我们的客户在使用 TXB0108BPWR 对 SPI 信号进行电平转换时遇到一些问题。
SPI 的已发出信号为 MISO (SPI1_MISO/QN)、/SS (QN_RDYN)、如下所示电路原理图所示。
当这些信号连接到 TXB0108BPWR 时、这些信号变为"低电平"。
但是、如果我们在移除 TXB0108BPWR 之后将 SPI 信号直接从主器件连接到从器件、则这些信号电平为正常的"高电平"状态、以准备就绪。
请您尽快检查并向我提供解决方案和您的意见吗?
此致、
Michael