This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:正常工作的 VCC 最小阈值是多少?

Guru**** 2451820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126476/sn74ahct541-what-is-the-vcc-minimum-threshold-to-working-normally

器件型号:SN74AHCT541

尊敬的团队:

我的客户使用  SN74AHCT541作为 PWM 信号的缓冲器。 在设计 STO 功能时、它们使用电压监控来测量 SN74AHCT541的 VCC、当 VCC 降至最低正常工作电压并将其作为 STO 功能考虑在内。  

我们的数据表声称 Vcc 范围为4.5V 至5.5V。 那么、您是否会帮助评论 VCC 正常工作的最小阈值? 或者、我们是否有 FMEDA 文件要说明? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    [引用 userid="501923" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126476/sn74ahct541-the-the-the -VCC-minimum-threshold-to -working-normally "]在设计 STO 函数时,它们使用电压监控来测量 SN74AHCT541的 VCC,并考虑到正常工作电压下降/正常工作时[引用 STO]。

    什么是"STO"函数?

    [引用 userid="501923" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126476/sn74ahct541-What-the-VCC-minimum-threshold-to-working-normally "]我们是否有 FMEDA 文件来说明?

    这样的非汽车器件不会有 FMEDA。

    [~ userid="501923" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126476/sn74ahct541-the-the-the VCC-minimum-threshold-to -working-normy"]我们的数据表声称 Vcc 范围介于4.5V 至5.5V 之间。 那么、您是否会帮助评论 VCC 正常工作的最低阈值?

    SN74AHCT541是一款 TTL 兼容型 CMOS 逻辑器件。 TTL 兼容显式意味着输入信号的 VIL = 0.8V 且 VIH = 2V、而输出为0至5V。  这就是器件额定电压范围为4.5V 至5.5V 的原因,即 TTL 兼容电压范围。

    这并不意味着该器件无法在4.5V 以下正常工作、但这意味着该器件的额定工作电压仅为4.5V 至5.5V。

    我们不会为大多数逻辑器件指定超出建议运行条件表的最小功能电压----这不是大多数逻辑器件特性的一部分。

    一般来说、CMOS 逻辑器 件只要求有足够的电压将所有内部晶体管偏置到"导通"状态。 这通常 介于1V 和1.5V 之间。 电压越高、晶体管的工作效果就越好(直到晶体管损坏到过压为止)。

    我们不建议在建议的工作电压范围之外使用该器件、但没有任何东西阻止客户在2V 或3.3V 下运行其中一个器件。