This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:轻负载和振铃

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126456/sn74lvc1g125-light-load-and-ringing

器件型号:SN74LVC1G125

你(们)好

在数据表10.2.1中、提到了:高驱动也会在轻负载条件下产生快速边缘、因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。  

轻负载在这里意味着什么? 它是一种 uA/mA 负载吗? 您能否帮助分享有关此设计要求的更多见解? 我在这里不太清楚。

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    这以输出端的低电容为基准。 "轻负载"是小于30pF 的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Maier。 这意味着进入轻负载的快速边缘可能会导致振铃、因此需要考虑布局和负载条件? 但是、作为一个常见的理解、进入重负载的快速边沿可能会引起振荡。 如何在此处了解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    [引用 userid="35787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126456/sn74lvc1g125-light-load-and-Ring/4177836#4177836"]进入轻负载的快速边缘可能会导致振铃、因此需要考虑布局和负载条件?

    是的、没错。

    [引用 userid="35787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126456/sn74lvc1g125-light-load-and-Ring/4177836#4177836"]但根据常见的理解,进入重负载的快速边缘可能会导致振荡。

    不、这是不正确的。 也许您对放大器或线性稳压器等线性电路是正确的、但在逻辑上、重负载不会导致振荡。

    如上所示、8欧姆驱动器(类似于以5V 工作的 LVC 器 件)在连接到大电容(150pF)时产生的振铃比小电容(5pF)小得多。

    随着电容的增加、RLC 电路变得更接近临界阻尼状态。 最终、它可能会发生过阻尼并完全没有过冲、例如在本例中:

    正如一个侧注-我们不建议使用真实的逻辑器件驱动如此大的电容-电流输出可能会损坏器件。 这只是为了显示一个示例、说明大电容如何影响逻辑电路的输出。