This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:P2P 替代产品

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126397/sn74lvc1g125-p2p-replacement

器件型号:SN74LVC1G125

您好、专家、

请问 SN74LVC1G125DCKR 是否有任何 P2P 解决方案?

谢谢、

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74LVC1G125DCKTG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果您正在寻找一个不属于同一器件的选项(即 Clemens 建议的选项)、那么我们需要有关应用的详细信息。 什么是输入信号? 电源电压? 输出负载? 工作频率?

    如果您只需要此器件的供应、我建议通过电子邮件联系相应的营销团队来提出请求。 您还可以在内部论坛上发帖、我也可以提供其他详细信息。