This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:LVC1G125与 LVC1T45

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126319/sn74lvc1g125-lvc1g125-vs-lvc1t45

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

使用 LVC1T45 over LVC1G125进行从3.3V 到1.8V 的逻辑电平转换是否有任何进展? 我检查了两个器件的数据表和参数是否相同。

我更喜欢在不改变方向的情况下以高阻态输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1T45的输入电压为3.3V、因此具有更高的 VIL/VIH 阈值。 这在实践中可能无关紧要。