This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:数据表规格

Guru**** 2401165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126157/sn74lvc1g125-datasheet-specs

器件型号:SN74LVC1G125

 尊敬的逻辑 团队:

您能否提供数据表中找不到的 SN74LVC1G125DBVR 的以下规格?

  • 工作状态和三态的输出电压
  • 输出电容
  • 最大功率耗散

此致、

NIC 高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    [引用 userid="494019" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126157/sn74lvc1g125-datasheet-specs"]活动状态和三态的输出电压

    此处明确指定了活动状态下的输出电压:

    至于三态的输出电压--我假设您是指高阻抗状态。 该器件在高阻抗状态下不会主动驱动输出端的电压、因此该状态下没有定义的电压。 具体取决于您的电路。

    [引用 userid="494019" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126157/sn74lvc1g125-datasheet-specs"]输出电容

    该器件未指定或表征该值、但我们预计输出端的值约为3pF 至5pF。 我能否询问需要此信息的应用是什么? 询问这种情况是非常不寻常的。

    [引用 userid="494019" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126157/sn74lvc1g125-datasheet-specs"]最大功耗

    这取决于应用、可以使用数据表中的给定热值轻松确定:

    例如、如果我在最高环境温度为60C 的应用中使用 DBV 封装、则可以按如下方式计算最大功率:

    P_max =(T_Junction (max)- T_Ambient (max))/ RθJA μ s

    P_max =(150C - 60C)/(229 C/W)= 393 mW

    -

    如果您想知道我的最高结温来自哪里、请参阅以下常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    非常感谢您对此给出的答案。

    此致、

    NIC 高