This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:放大器论坛

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126468/cd4050b-amplifiers-forum

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

您好!

我正在搜索与 CD4050BDR 完全相同的 TI 1通道 IC (非反相缓冲器、但1通道而非6通道)、最好采用 SOT 封装。

有人能不能提出建议?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 CD4050B 的信号通道版本、但我们有许多单通道逻辑缓冲器。

    您能告诉我有关特定应用的更多信息吗? 您正尝试使用此单通道缓冲器实现什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目的是将隔离 式 PWM 控制信号从 MCU 传递到另一侧的驱动器 IC、原理图如下所示:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多 个5V 单通道缓冲器。 由于光耦合器的输出较慢、最好使用施密特触发输入、因此请使用 SN74LVC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、

    您能否查看以下原理图是否正确并提出建议? 如果还需要所有电阻器和电容器/值(R15、R16、R17、C9、C10)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法确定该电路:

    这不是 TI 器件、看起来它们已将其配置为通用集电极放大器。 只需查看 Vishay 4N25数据表、就会发现普通发射极的配置标准更高、如下所示:

    他们可能有什么工作--我不知道,他们需要进行电路分析,或者联系他们的光隔离器制造商以获得更多信息。

    我的建议是按照制造商建议的方式设计电路、如果需要反相、可以在 LED 输入端完成。

    如果 PWM 输入连接到引脚2、引脚1连接到正电源(不确定 PWM 的电压范围)、 然后、这将反转信号的极性并反转输出、而无需使用电压范围有限的共集电极电路。

    -

    对于在5V 电压下运行的 SN74LVC1G17、我建议"高电平"输入大于3.33V、"低电平"输入小于1.51V、以确保正确识别输入。

    SN74LVC1G17应在靠近器件的位置将一个0.1uF 旁路电容器从电源连接到接地。

    输出负载不是问题-使用6k Ω 串联电阻器时、输出电流限制在1mA 以下、远低于器件的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复、

    关于 PWM 值-最大值介于0v 到5V 之间、如果有的话、可以使用等效的 TI 来更改光电耦合器4n25? 它只是为了使用任何可实现隔离目的的光耦合器、我确信设计比这更好(电路目标是由于放置问题、使用最少的组件将隔离式 PWM 从 MCU 侧传递到电机驱动器 IC 侧)。

    如果您能建议使用相关的单通道 TI 光耦而不是4n25、那么它将与 SN74LVC1G17顺利配合使用、您会对此表示感谢吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不支持隔离、但我相信 TI 根本不支持光学隔离。 您可以打开一个新主题并向隔离团队请求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意、谢谢!