This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F112:时钟输入的输入电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC112, CD74ACT112, SN74F00, SN74F112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125213/sn74f112-input-capacitance-for-clock-inputs

器件型号:SN74F112
主题中讨论的其他器件:CD74AC112CD74ACT112SN74F00

 引脚#1和#13的输入(最大)电容是多少?
没有讨论 IBIS 模型或 E2E 主题、其他数据表(如 CD74AC112)在电气特性中将其指定为"CI"。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入的行为与小型电容器类似。 (CMOS 输入引脚连接到互补 MOSFET 的栅极。)

    双极输入的行为与电容器不同、并且要求驱动器件灌入电流、因此仅使用 VIH/VIL/IIH/IIL 来表征它们。

    双极性逻辑器件已经过时、仅适用于传统应用。 您是否有与 LVC/HC/AC 系列不匹配的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我正在寻找要推广的替代方案、但我们需要支持5V、这将排除 LVC。
    此外、它需要与 SO-16 (NS)封装引脚相同。

    这基本上排除了传播延迟最低的所有器件(可支持>100MHz 的输入)

    但是、假设我可以说服客户考虑 SOIC (仅限 P2P)、什么是好建议?

    我刚刚看到 CD74xxACxx 选项?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这一一揽子计划中,确实没有其他选择。

    在 SOIC 封装中、您可以使用 CD74ACT112;它唯一的其他差异是更低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    此处的应用需要 SO 封装。
    输入电容有助于计算输入信号上升/下降沿时序的失真。

    如果我们不对输入电容的双极输入进行表征、您将如何计算输入寄生效应如何影响传入信号?

    编辑#1:
    这篇文章指出、即使是双极晶体管的端子周围也有寄生电容、这是它们结的自然结果。
    https://electronics.stackexchange.com/questions/151982/how-are-cobo-and-cibo-defined#:~:text=A%20BJT%20has%20several%20parasitic%20capacitances%20between%20all%20three%20of%20its%20terminals.&text=As%20for%20the%20terminology%2C%20base,output%20is%20at%20the%20collector。 

    是否无法从设计中获得典型的输入电容?
    在双极晶体管数据表中、这有时被推测为"Cibo"

    编辑#2:
    我刚刚找到了这份 TI 应用手册"使用逻辑器件进行设计"。

    P18)所有数字器件都具有驱动它们的电路输出的容性负载。

    表3列出了双极器件的"典型"输入电容。
    列出的"SN74F"逻辑器件具有5pF 的典型输入电容。 此数字是否准确?
    我们是否有 MAX 输入电容的镇流器估算值? 也许<15pF?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要更换哪个设备?

    我不是 TI 员工、没有比您更多的信息访问权限。

    SN74F00等其他 F 器件具有 IBIS 和 SPICE 模型。 (我怀疑输入电流对输入信号的影响大于容量。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果您想讨论我们器件的专有详细信息、我建议您使用内部论坛而不是公共论坛。

    -

    Clemens 非常乐于助人,但正如他所说,他无法访问 TI 的内部信息--我无法将有关该信息的任何信息发布到公共论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Emrys、

    感谢您的反馈。

    我最初的问题是:

    SN74F112 CLK 输入的输入电容(CI)是多少?'

    我从 Clemens (非 TI)的评论中了解到、双极输入器件和 CMOS 输入器件具有不同的结构、因此、即使这样、输入电容的特性也可能是相同的。

    不过、TI 在线发布的这份文档 :"使用逻辑器件进行设计"提到了"SN74F"逻辑器件具有5pF 的典型输入电容。
    这是准确的?

    我知道我们无法在公共论坛上共享专有信息、因此、一旦我确认上述信息是否准确、我可能会离线联系最大值。

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    [~ userid="403768" URL"μ"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125213/sn74f112-输入电容-用于时钟输入/4178868#4178868 "]

    我最初的问题是:

    SN74F112 CLK 输入的输入电容(CI)是多少?'

    [/报价]

    未对此器件进行特性描述或指定该值。

    [~引脚 userid="403768" URL"/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125213/sn74f112-输入电容-用于时钟输入/4178868#417868"]尽管如此、TI 在线发布的本文档 "使用逻辑器件进行设计"提到"SN74F"逻辑器件具有5pF 典型输入电容。
    这是准确的?

    我确信这是--没有理由怀疑我们现有的文件。 这可能是在1997年左右发布"使用逻辑器件进行设计"应用手册时由应用工程师在实验室进行测量的。