This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:TI 的 PSpice:SN74LVC2G125输出使能未按预期工作

Guru**** 1183860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC162244A, SN74LVC2G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126521/sn74lvc2g125-pspice-for-ti-sn74lvc2g125-output-enable-not-working-as-expected

器件型号:SN74LVC2G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC162244A

您好!  

我设计了一个采用 SN74LVC2G125和 SN74LVC162244A 的电路、如下图所示。 在我的仿真结果(如下图所示)中、我期望 U1引脚2的电压(绿色波形)是 U2引脚1的电压的延迟副本(蓝色波形)。 但是、会发生的情况是、U1引脚2上的电压接近于0V、并在 U2尝试将其电压驱动到 U1时产生一些振铃。

我的假设是 U3的输出使能不能正常工作、因此 U3不处于高阻抗状态、并以某种方式干扰 U1的输入。 我怀疑这是因为当我将 U3的 VCC 接地并重新运行仿真时、我会得到下面第三张图片中显示的结果、其中 U1引脚2的电压现在跟随 U2引脚1的电压、并具有一些过冲/下冲和延迟。  

现在、我的问题是:如果器件型号的数据表给出了这样的说明、为什么不能将 U3的输出使能端提高到 VCC 以将其置于高阻抗状态? 我们为什么还需要将其 VCC 引脚接地?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    [引用 userid="530428" URL"~//support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126521/sn74lvc2g125-pspice-for-ti-sn74lvc2g125-output-enable-not working-as Expected (如果将 U3的输出使能提高到 VCC 的高阻抗状态说明中)为什么不足以将其置于数据表中? 我们为什么还需要将其 VCC 引脚接地?  
    我的假设是 U3的输出使能无法正常工作,
    ]

    您的假设可能是正确的。 您能否共享您的仿真文件以便我进行测试? 我希望 LVCxG125模型可能会出现导致此问题的错误、并且我可能能够纠正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、感谢您回答此主题! 我肯定会在这里共享我的文件。 e2e.ti.com/.../SimFiles.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-我今天稍后将查看并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 请注意、自从我上次发布该主题以来、电路发生了变化、但您仍然应该只使用其中的一部分来重现我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我认为我发现了以下问题:

    圆圈中的电感器不应出现、这会导致输出在高阻抗状态下发生接地短路。

    我现在没有一个好的解决方法-这个错误似乎影响了我们的很多三态模型(我检查的所有'125函数也有这个错误)。 作为变通方法、您可以在输出端使用开关来模拟高阻态(这实际上是模型在内部的工作方式)。

    我将在我们的建模系统中解决这个问题、并推出 PSpice for TI 更新、但我不知道可能需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Emrys、解释得很好。 我将尝试一下开关选项!