This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EPWR

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127145/txs0104e-txs0104epwr

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102

请告知 TXS0104EPWR 部分断电

https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TXS0104EPWR/1143662

 

在数据表中、没有指示支持部分断电

 

但另一方面、TXS0102支持部分断电。

https://www.digikey.co.il/en/products/detail/texas-instruments/TXS0102YZTR/1910174

 

我认为他们来自同一个系列、因此我希望他们都支持部分断电。

因此、我想验证 TXS0104EPWR 是否不支持部分断电、或者数据表中是否缺少信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    正确的做法是、TXS0104E 没有 IOFF 功能。  TXS0102具有此功能、因为它缺乏 IEC 级别的 ESD 保护(即 ±15kV 气隙和±8kV 接触放电)。