This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4029B:二进制计数器不规则输出

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC161, SN74LV161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126422/cd4029b-binary-counter-irregular-outputs

器件型号:CD4029B
主题中讨论的其他器件:SN74HC161、 SN74LV161A

大家好、

美好的一天! 请帮帮我们的客户。  

我在下文分享了有关调查的全部细节。

我在试验电路板上使用 CD4029BE。 连接如下:

VDD 至+12VDC
VSS 接地
时钟输入接收3Hz 0至+12V 时钟脉冲
J1-J4短接在一起、接地
引脚5 (进位)至接地
预设使能对地短路
向上/向下和二进制/十进制短接至+12以启用向上二进制计数

问题在于、在输出 Q1-Q4中、输出计数正确、但脉宽在所有输出端随机变化、这意味着 Q1有时具有50%的占空比开/关、 但每随机脉冲数、它都会保持高电平或低电平的时间比应有的时间长一点;其他输出也会发生相同的行为。

我认为这可能是一个杂散电容问题、但数据表中并未说明需要旁路电容器的位置。 如果我在电源连接附近添加0.1或0.001u 陶瓷电容器、它会影响输出端的脉冲、但输出仍然随机错误、如上所述。

我还尝试了第二个4029 IC、同样的问题也发生了、只是输出上的不同随机脉冲更宽或更小。

请告知我如何稳定此 IC 的输出。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示一条也显示时钟输入的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 electronics.stackexchange.com 上的重复问题中:

    下面发布的是我的时钟信号的图像、该信号来自555计时器的输出。 脉冲宽度约为27-28ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否分享显示此问题的范围截图? 此外、我希望看到时钟输入端上升沿和下降沿的放大图、最好是100ns/div 或更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器屏幕截图显示了大约150ns 的传播延迟。 这对于电压为5V 的 CD4000器件来说是合理的;数据表中提到了250ns 的典型延迟。 (SN74LV161A 或 SN74HC161等现代低压器件的速度更快。)

    我看不到任何不规则的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Clemens --附加的是我555时钟脉冲的上升沿和下降沿的图像。 上升沿约为2us、下降沿约为0.4us:

    Rising edge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在逻辑方面、您希望看到边沿以几纳秒而不是几微秒的时间进行转换。 缓慢的边沿可能会导致计数器的功能出现一些问题。

    请参阅此常见问题解答、了解有关此问题的一些详细信息:  

    1. [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?