This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT16245A:缓冲器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127465/sn54abt16245a-buffer

器件型号:SN54ABT16245A

您好!

我们在我们的 MIL-STD-1553B 卡中使用 SNJ54ABT16245 (MIL 温度-55°C 至+125°C) 16位收发器来代替经批准的 IDT54FCT16245 16位理想收发器。

在高温(+65摄氏度)下、电路板的性能良好。 但在-20摄氏度时、我们会遇到通信错误。 我们可以从处理器读取校验和、然后在数据传输板没有响应的情况下读取校验和。 它正在挂起。

请注意、借助 IDT54FCT16245 器件、我们没有任何问题、我们已向不同的任务关键型系统提供了大约1000块电路板、并且它们已成功完成了跟踪运行。

现在、我们计划使用 SNJ54ABT16245 (TI 制造)、我们面临上述问题、无法从终端用户处获得清除。

请勿庸置疑。

Sowjana.k

阿波罗计算实验室(P)有限公司

海得拉巴-印度

sowjanya@apollocomputing.com

+91 7680943325

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sowjanya、

    我需要更多信息来提供帮助。

    1) 1)它如何发生故障(此处的波形完美)

    2) 2)您的输入看起来是什么 (这里的波形是完美的)

    3) 3)您是否订购了多个此类器件、如果是、它们是否都遇到了此问题、或者是否只是测试中的一个?

    此致、

    Owen